This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:LMG3410R050

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776465/lmg3410r050-lmg3410r050

器件型号:LMG3410R050
关断时、VDS 的上升沿为
,几微秒和异常慢 n 是否有端子连接错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关断时、VDS 的上升沿为
    ,几微秒和异常慢 n 是否有端子连接错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如另一个线程中所述、上升时间通常在纳秒范围内。 微秒不正确。 请您与我们分享有关您的设计的更多信息、以便我们为您提供帮助吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_DE56EF8DF356_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您附加的 PowerPoint 需要密码才能打开。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1643._DE56EF8DF356_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我已经查看了您提供的原理图。 您已经在漏极到源极之间放置了一些缓冲电路、这可能是实现这种缓慢关断斜率的原因。 通常、通道可以非常快地关闭。 但是、电感器必须对漏源极上的电容进行充电。 如果您的电流很小、这可能需要很长的时间。 我建议您在没有缓冲器的情况下尝试它。 谢谢!

    此致、