This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:原理图审阅

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, UCC2897A, PMP21318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777386/tps2373-schematic-review

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: UCC2897APMP21318

您好!

谢谢您、能帮您查看 TPS2373和 UCC2897A 的原理图。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_BT.PDF

请在开始审阅时帮助删除所附文件、谢谢。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    今天上午我将发表评论。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    -将 Vdd-VSS 电容减小至小于0.12uF、以实现兼容检测
    -APD 分压器设置过低。 使其远离最大电压为6.5V 的 APD ABS。 建议低于5V。
    -确保输入大容量电容至少为100uF (CE10)
    CE4、C77、C78、C76、C15应降至2.2uF
    -考虑使用 PMP21318的反馈值(请参阅随附的原理图和 BOM)
    - U40的栅极驱动电路应该是一个线性稳压器(而不是直接驱动)、以使 Vgs 低于最大值
    -输出电容过大、请考虑降低至单路220uF 并根据需要进行调整(请参阅 PMP21318)

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

    e2e.ti.com/.../6318.PMP21318_5F00_RevA_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    e2e.ti.com/.../4812.PMP21318_5F00_RevA_5F00_TI_2D00_BOM.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的帮助、但我是否可以询问以下两个答案? 输入和输出端使用的大电容器应降低系统的纹波噪声、我是否知道?

    CE4、C77、C78、C76、C15应降至2.2uF
    -输出电容过大、请考虑降低至单路220uF 并根据需要进行调整(请参阅 PMP21318)


    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    正确、输入和输出端的大容量电容器将降低输出纹波。 要确定这些组件的大小以满足特定的峰峰值纹波规格、请参阅我们的反激式设计指南 www.ti.com/.../slva305c.pdf 中的第2.7.4和2.7.6节

    在输入滤波器上、电感器之前的大容量电容器会进行大部分纹波滤波、而电感器之后的小电容器会为开关能量提供旁路。 为了澄清我的建议、应在电感器之前移除 CE4或移动 CE4、而 C77、C78、C76和 C25应分别增加到2.2uF (与 PMP21318非常相似)

    如果输出电容过大,主极点可能衰减过多并降低带宽。 有关详细信息、请参阅设计指南的第2.9节。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    您是否能够找到所需的支持? 如果是、请单击您认为最有用的帖子上的绿色"已解决"按钮。 如果您仍在处理您的问题、请随时回应、我们可以继续提供支持。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、当然、感谢您的始终支持!!!

    C.T.