This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:LG MJ1的化学 ID

Guru**** 2770415 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777529/bq20z655-r1-chemical-id-for-lg-mj1

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

您好!、

BQ 评估软件(BQ20z655-R1)上是否有 LG mj1电池化学 ID? 我无法在默认的电池化学 ID 列表中找到。 我知道我应该对电池单元进行一些测试,并将测试报告发送给 TI,然后他们会向我发送一些文件。 但我想问的是,LG MJ1电池以前是否有人做过这件事?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池的完整 ID 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LG INR18650 MJ1 3500mAh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已完成、ID 为2059。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我找不到 ID 2059:/最后一个是1146?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查该工具是否已更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq20z655_2D00_r1.zipThe工具未更新。 请使用随附的 zip 文件并将其解压到您的 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\bq Evaluation Software\Plugins\Chemistry 文件夹中。 然后在其中更新 chem.ini 文件、最后将以下内容更新为

    [633_CHEM]

    ChemID=2059

    Description=镍镉电池/碳电池、-20°C

    NumKnownCells=1

    HF_Data=1

    2OCV_Data=1

    1=LGC:INR18650MJ1 (3500mAh)

    最后到 chem.ini 文件的顶部并更新

    [化学]

    NumChemFiles=xxx by 1、表示您已向列表添加一个 chem ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢巴特,但我还没有看到 LG MJ1化学品。  

    我下载了附件、将其解压并复制到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\bq Evaluation Software\Plugins\Chemistry 目录中。 然后我编辑了 Chem.ini 文件。 您可以看到我添加的蓝色线条。  

    是否可以检查问题?  

    [文件]
    NAME=Chem.ini
    版本=227  

    [化学]
    NumChemFiles=257 (在我编辑之前为256。 我添加了一个。)

    [1_CHEM]
    ChemID=0100
    Description= LiCoO2/葡萄化碳(默认)
    NumKnownCells=27
    HF_Data=0

    (笑声)

    [256_Chem]
    ChemID=0800
    Description=铅酸
    NumKnownCells=1
    HF_Data=0
    1= Leoch:阀门调节6s (7200 Ah)

    [633_CHEM]
    ChemID=2059
    Description=镍镉电池/碳电池、-20°C
    NumKnownCells=1
    HF_Data=1
    2OCV_Data=1
    1=LGC:INR18650MJ1 (3500mAh)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将633更改为257、然后重新启动 bqevsw。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Batt。 很不错!

    是否有任何数据库可以找到 BQEVSW CHEM ID 列表中不存在的某些单元格的 CHEM 文件?

    我不想让你觉得无聊:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,没有这样的数据库。 我们在一段时间前停止了.chem 文件的发布。