This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:在低电流限制下启动。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776775/lm2623-startup-in-low-current-limit

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件:TPS61046

您好、感谢您的回答。

我的输出电容器为1000uF、因为我需要来自该转换器的10-20ms 2A 导线。  此时我需要直流/直流输出上的稳定电压.....      容量可能太大。

您是否建议将减少输出电容器作为解决方案?

BR Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、

    让我先再次与您确认申请。 VIN=5V、Vo=9.3V。 平均输出电流为100mA、但有一个10-20ms 2A 导线。
    您是否会考虑具有软启动功能的 tps61046。 在软启动期间、浪涌电流逐渐从30mA 限制到140mA。 随着输出电压上升、峰值电流限制逐渐增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 是 Vin 5V、Vout 9.2-9.3V 电流冲击1-2A (20ms)周期每1秒1次、
    我需要使用 LM2623来解析电流、可能需要通过组件参数选择 RLC 来解析电流。 现在不可能更换其它 IC。。。
    我可以将值 RLC 或输出电容器更改为更低。
    当5V 直流电源的电流有限时(很难产生),I ma raid。 则 IC 将损坏.... 即使输出电流非常低也是如此。 我知道 IC 必须加载输出电容器...... (这是主要问题?)
    为了降低损坏风险、我只能更改 RLC 值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、

    您能否共享布局以便我们进行检查? IC 下方的接地层有助于冷却器件。 我们需要找出 IC 将损坏的原因。 当 IC 损坏时、它会发热吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 因此、由于 VCC 的电流限制、IC 在未启动时会发生阻尼。 例如、当 VCC 上的电流限制为1.5A 时、IC 消耗1.5A (连续) 电流且温度非常高。 例如、将电流限值增加到1.8A、可实现启动转换器且电流消耗仅为20mA。

    在4层上进行布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、

    您能否再次上传布局、因为它们没有显示在这里。 似乎有一些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、

    我现在要关闭这个线程。 您可以在此处再次回复、如果您稍后有新发现、则发送新主题帖。 谢谢。