This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:随着使用年限的变化而出现的精度偏差

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777759/tps7a52-q1-accuracy-deviation-over-age

器件型号:TPS7A52-Q1

您好!  

我在 TPS7A52-Q1的数据表中看到、输出电压精度的偏差(无偏置、介于-40°C 和+125°C 之间)为-1%和+1%。

我 想知道它是否包括老化。

谢谢、  

Nerea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nerea、

    与电压基准不同、线性稳压器的设计、测试或特性并非针对输出电压随时间推移而漂移的方式。 但是、在按照行业标准将产品系列推向市场之前、我们会对产品执行可靠性测试。 可靠性测试包括加速测试。 您可以在此处了解有关我们可靠性测试的更多信息:

    www.ti.com/.../reliability-home.html

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的快速重播。 在哪里可以找到 针对 TPS7A52-Q1的这些可靠性测试的结果 ?

    提前感谢、  

    Nerea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nerea、

    我们公开提供的可靠性结果实际上位于我之前的回复中发送给您的 Reliability Homepage。  如果通过该方法访问结果、只需键入器件型号。

    访问相同信息的一种可能更快速的方法是浏览目标器件产品文件夹的"质量和封装"选项卡:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的回复。 我还有一个问题。

    TPS 内部的哪些元件或信号会偏离、输出端的精度为1%? (VFB、AOP...?)

    为了获得最佳的精确输出或预测误差的来源、我想知道每个组件的影响。

    提前感谢、  

    Nerea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nerea、

    务必了解精度规格涵盖了指定测试条件下的所有内部电路。 我们没有按每个内部块细分的精度规格。 线性稳压器的主要误差源是内部基准。

    精度规格中未包括包括包括电阻分压器在内的外部组件的精度。 以下应用报告介绍并展示了在计算总体应用精度时如何考虑电阻分压器的示例。

    www.ti.com/.../slyt469.pdf

    www.ti.com/.../slva450a.pdf

    非常尊重、
    Ryan