请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 尊敬的 TI 专家:
我 使用 UCD3138OL64EVM 测试 PMBus 写入命令、将100kHz 的传输速度传输到 微芯片 PICkit 串行分析器、但我发现 ACK 的时钟与我设置的100kHz 传输速度不匹配、
请参阅下面的波形。
示例:写入数据 [B6h][48h][D0h][39h][4Dh][2Eh][53h][41h][30h][35h],我是否错过了什么? 谢谢。