This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电池或直流电源被移除时具有热插拔功能

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774824/bq25713-hot-swap-function-when-battery-or-dc-power-source-is-removed

器件型号:BQ25713

您好、论坛、  

我的设计中的一个要求是能够在不关闭系统的情况下拔下电源。   

考虑到 BQ25713充电系统具有直流电源输入、已充电电池和连接的一些负载。

如果移除直流输入源、 我假设电池将继续在不关闭的情况下为负载供电、这是否正确?  

在此电源转换期间、负载压降处的电压是否会有很短的时间? 在数据表中找不到这种情况的任何说明、例如 BATFET 打开后多久为负载供电。   

除了评估设计外、我们还需要添加额外的电路来确保直流输入到电池之间的平稳电源转换、比如一些热插拔电路?

提前感谢您的建议。  

Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正确、如果适配器插拔、电池将处于放电模式。
    不用担心、不会出现系统电源关断问题、因为 BATEFT 内部体二极管将在 BATFET 完全导通之前始终导通。
    您无需额外电路即可实现平稳的电源转换。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致、