请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 工具/软件:Code Composer Studio
您好;
公开地、我使用 UCD3139064 Fault0和 Fault1引脚 来实现 IIC 功能。
我的一些代码
我 将 I2C 速度设置为100kHz:
以下是我的波形:
它非常接近100kHz
但当我将速度设置为400kHz 时
波 频率不能接近400kHz:
大约为338khz。
我在 EVM 板上执行此操作、因此我想 了解 为什么频率有很大不同、而我将速度设置为400KHZ