This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:避免突发模式的方法

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770487/ucc256302-ways-to-avoid-burst-mode

器件型号:UCC256302

您好、Ben -San、

我的客户的问题仍在继续。 请回答以下问题。

工业市场客户不想突发。

=

我正在寻找避免突发模式的方法。

然后、虽然需要调整外设常量、是否在结束时进入突发模式、但请回答以下问题。
 
问题1.
在数据表中、该 IC 的控制频率范围是35kHz 至1MHz 的上限。
这是因为当负载未加载(最小负载)时、输出或输入电压会发生变化
是否说 IC 监控允许高达1MHz 的持续控制?
 
问题2.
当仅升高输入电压时、即使在当前设置为无负载的连续控制运行时、它为什么也会从连续控制模式转换为突发模式运行?
(输出不是同步整流方法、也通过二极管整流方法进行确认。)
 
此外、只要转换变压器的 NP/NS 匝数比未得到最佳调节、该解决方案是否困难?
简而言之、该 IC 是否具有窄的连续输出功率动态范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您的听力很好。

    通常、您需要在启动期间将开关频率推高得多、以实现软启动并平滑斜升输出电压。 我想说、对于大多数设计、可以实现~300kHz 至350kHz 的谐振频率。 这将留下足够的裕量、以便将开关频率推高至大于谐振、从而实现输出电压的软启动和平滑斜升。

    2、突发模式阈值将随输入电压的变化而变化、因为随着输入电压的增加、谐振电流的幅度减小、谐振电容器上的交流电压也将减小幅度。 这意味着 VCR 峰间电压将降低并使突发模式更有可能。 如果您想避免突发模式、我建议首先取消 RVCC 和 LL/SS 之间的电阻。 接下来、您需要减小底部 VCR 电容。 这将使 VCR 电压的峰峰值更大。 为了避免突发模式、您希望 VCR 峰间电压大于突发阈值(当 RVCC 和 LL/SS 之间的电阻器取消填充时、BMT=0.7V)。 IC 本身不受其输出功率动态范围的限制。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    我客户的退货:

    根据建议、移除了 LL/SS 端子和 RVCC 之间的分压电阻器、再次执行轻负载到无负载的运行测试、但无法避免突发模式。
    此外、关于降低 VCR 引脚的低电容的容量、我们不知道降低电容的距离、因此我们担心其他操作。
    μF μF、默认0.015 μ s 降至0.01 μ s。
    还有一个存储器、当使用此 VCR 的容量操作环路控制时、环路控制变得不稳定、之前的浪涌电流对策进一步降低了该值、但这不会再次实现。

    我想问您:

     您的 EVM 能否在1W 负载下完美地停止突发模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    顶部和底部 VCR 电容器都需要减小、以避免突发模式。 调节 VCR 后、可能还需要调整补偿。

    我需要测试 EVM、以确定 VCR 的值足以摆脱突发模式。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    当 R1=DNP、C9=100pF 且 C10=5.6nF 时、我能够在1W 负载下以无突发模式运行 UCC25630-1EVM。 轻负载时有一点不稳定、但这是因为我没有调整补偿。

    如果您想向我发送客户的原理图、我可以建议 VCR 和补偿值、以帮助避免轻负载时的突发模式。


    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    您建议的"R1 = DNP"意味着 BLK 零直流电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    抱歉、我想说 LL/SS 和 RVCC 之间的电阻器。 R14=DNP 而不是 R1。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ben -San、

    我的客户的意见是、
    ===
    我们已将指令修改为我们拥有的未修改的 EVM。
    然后打开电源。
    接下来、我们从0A 缓慢增大负载电流。
    然后、我们测量了从突发模式到连续模式的负载电流。
    结果如下。
     
    未修改:最小负载的持续工作电流_ 0.25A (2.97W)
    重构时:最小负载的持续工作电流_ 0.19A (2.26W)
    此时、输出电压为11.90V
    此外、启动电源时、一旦进入突发、它就会转换为连续、因此负载电流需要0.2A (2.38W)。
     
    因此、这是一项改进
    2.97- 2.38 = 0.59W
    没有达到预期的1 Wmin 的效果。
    这是使用的 C9、C10的电容值变化还是 EVM 的单独差异?
    无论如何,我们希望继续运动远非目标。
    ===

    我的意见是、
    它们需要负载为零 W 的连续模式
    "因为原则上是不可能的、所以允许的预载量是多少?" 我要问他们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    我已向您发送了一封电子邮件。

    此致、
    本·洛夫