This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电流脉冲控制协议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775031/bq25895-current-pulse-control-protocol

器件型号:BQ25895

您好!

我对该函数的理解是:

当 EN_PUMPX 置1时、如果主机向 PUMPX_UP 位写入1、BQ25895将指示适配器增大 BQ25895 VBUS 引脚上显示的输出电压、对吧?

通信是通过"BQ25895 在 IINLIM 或 IDPM_LIM 寄存器设置的电流限制与100mA 电流限制之间脉冲输入电流限制"实现的、对吧?

但是、适配器如何知道它应该增加输出电压? 它是否是适配器将遵循的通用协议?

例如、适配器每次增加100mV 的阶跃是多少?