This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:bq20z95中的最大电池平衡电流是多少?

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776841/bq20z95-what-is-the-maximum-cell-balancing-current-in-the-bq20z95

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件:bq29330

我正在寻找内部平衡 FET 的最大额定电流。

如果其中一个电池串联电阻短路、则通过平衡 FET 可实现高达14.5mA 的电流。 这会对 FET 产生什么影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件的最大灌电流能力为50mA。 如果包含所有电池平衡电流、df 写入电流和器件电流、则总和不能超过50mA、因此器件可以处理该电流。 您不太可能会烧毁 FET。 如果您的所有电阻器在外部短路、则可能会出现问题。 但是、在任何具有内部平衡的给定时间、只有2节电池可以进行平衡、这是因为您不能将相邻电池短接以消耗电流。 因此、您可能会因为增加的电流而离开。 但是、这不能得到保证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50mA 最大灌电流的数据表规格未列出电池电压感应输入。 此外、这些输入实际上不会灌入电流、而是通过平衡 FET 将其分流至下一个电芯。

    bq29330 AFE 是否是 bq20z95中内置的 AFE? 根据数据表、它具有10mA 的最大电池平衡电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 很抱歉、我没有意识到它具有不同的安全。 它的电流为10mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、回到原来的问题:14.5mA 会对平衡 FET 产生什么影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每节电池的电流为10mA。 因此、如果电阻器无法打开、您就可以了。 如果短路故障、则表示存在问题。 这就是某些客户使用可使用电阻器的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意这是一个问题。 14.5mA 电流对平衡 FET 会产生什么影响?

    我正在尝试完成我的设计的 FMEA。 故障影响是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会损坏可能导致 IC 级联不良测量的安全。