This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24702:关于 BQ24702用户指南、如何检测锂离子或镍氢

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24702, BQ25703A, BQ2000, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774931/bq24702-regarding-bq24702-user-s-guide-how-to-detect-li-or-ni-mh

器件型号:BQ24702
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ2000BQ24133

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ24702、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对 BQ24702用户指南有疑问。(SLUU160A)

1. IC 的哪个引脚检测镍氢电池或锂离子电池?

2.设备如何选择 EOC 电池电压设置(电池的串联数量)?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    BQ24702通过 BATSET 引脚设置电池充电电压。 有关更多详细信息、请参阅数据表第13页的说明、以及第17-18页的"设置电池充电调节电压"部分。

    但是、BQ24702不适合为镍氢电池充电。 上面的参数表显示充电器仅设计用于锂离子/锂聚合物电池。  这是因为 BQ24702是独立器件、它没有 I2C 或 SMBus 接口来重新配置各种设置和处理端接、这种处理方式应与使用锂离子电池时不同。 此主题提供了有关镍氢充电的更多信息: e2e.ti.com/.../2749743

    如果您的客户希望为锂离子和镍氢电池充电、那么主机控制的器件将更合适。 如果您向我提供有关客户应用和所需参数的更多信息、我可以帮助我推荐一些可正常工作的替代充电器。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

     当我获取该或信息时、我会发送给您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angelo、

    客户的状况

    锂离子电池是3个月,镍氢电池的销售电压与锂离子电池相似。
    他们正在寻找既可以使用这两种类型的独立充电器。
    镍氢电池的充电曲线尚未确定、因此任何类型都可以提供建议。

    是否有任何可用的独立设备?

    感谢您的帮助。
    最棒的酒店
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angelo、

    要求发生了一些变化。

    锂离子电池和镍氢电池4/6/8sell (4.8/7.2/9.6V)

    是否有任何可充电的独立器件?

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    由于锂离子电池和镍氢电池充电的要求不同、独立器件对于处理这两种类型的电池而言不切实际。 BQ25703A 等主机控制型器件更适合您客户的应用。 它使用 I2C 接口、可以根据客户的电压要求为锂离子和镍氢电池充电。

    如果您的客户反对使用主机控制的器件、则另一种选择是使用两个独立充电器、每个充电器对应一个电池化学成分。 例如、BQ24133可用于为锂离子电池充电、BQ2000可用于为镍氢电池充电。 虽然 BQ2000可用于为锂离子电池和镍氢电池充电、但它是一个较旧的器件、我们建议使用较新的器件为锂离子电池充电。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angelo、

    感谢你的答复。

    我将与客户谈谈您的答案。

    如果他有另外一个问题,我会再次向你提出。

    此致、
    新一