This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:成本更低的解决方案

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774680/tps610981-lower-cost-solution

器件型号:TPS610981

尊敬的团队:

客户正在寻找 TPS610981的低成本解决方案

对于以下规格要求、如果有更合适的解决方案、请帮助评论。

谢谢

1.用于 CR2032电池

输出电压 固定为3.3V (与 nrf528322相同)

效率高于90%

低功耗(空载时<5uA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我建议使用简单且具有成本效益的 TPS613221A。 什么是 nrf528322? 我找不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我关闭了该主题、因为我认为您已经解决了该问题。 如果没有、只需在下面回复即可