This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770853/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915

您好!

我想使用 BQ77915实现4节电池平衡和保护。 我的电池的电压基准似乎是 BQ7791501 (符合2018年12月版的工作表)。 几天前、我已经联系了当地的 TI 供应商。  

另一方面、我想获取直接信息、此版本是否可用或是否处于设计阶段?

谢谢你

Ercan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ercan、
    bq7791501正在生产中、您当地的 TI 供应商将能够为您的设计提供器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据我从数据表中了解到的、充电时平衡处于活动状态。 放电怎么样?

    充电电流为1A、但平衡电流为50mA。 其中一节电池到达 OV、保护停止充电。

    平衡也会停止。 但电池单元尚未平衡。 电芯之间的电压差大于 V (CBTH)-V (CBTL)

    您能提供任何解决方案吗?

    谢谢、

    Ercan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ercan、

    您能否提供更多详细信息? 您是否能够捕获不同电池的电池电压波形?
    本视频可能有助于更好地解释电池接近 OV 时会发生什么情况: www.youtube.com/watch

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢你的答复。 我已经观看了该视频。 如果电池电压彼此接近、则系统工作良好。

    我的问题是:

    如果其中一节电池达到 OV 并且保护停止充电、则平衡会发生什么情况? 据我了解、它会停止。 因此电池组不平衡、对吧?

    是否有机会在不充电的情况下激活平衡功能?

    我们的电池组充电电流为1A、平衡波形与预期相同。 但您认为50mA 平衡电流足够了吗? 还是外部 FET 是唯一的解决方案?

    您对平衡电流与充电电流之比有何建议?

    感谢你的帮助
    此致、
    Ercan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ercan、

    该 OV 条件在视频中的4:30标记附近进行了说明。 即使充电电流已停止、也会在 OV 中进行平衡。 如果启用 CBI、OV 单元将进行平衡。

    通过将器件配置为堆叠解决方案的上部器件、可以在不充电的情况下激活平衡。 但是、通过以这种方式配置过流检测故障保护功能、您将失去过流检测故障保护功能。 某些不需要电流感应的用户确实以这种方式使用器件、无论电流方向如何、都始终启用电池平衡功能。

    bq77915的 OCDP 引脚上具有电阻器可编程行为。 如果电阻器值设置为10M Ω、则平衡时将忽略电流、因为该器件认为它是级联中的上层器件。 然后、可通过 CBI 引脚(和电压)控制电池平衡。 SRP 和 SRN 连接到电路板上的 VSS、因此不需要电流保护。

    我对平衡电流与充电电流之比没有很好的指导。 这实际上取决于您的电池以及您期望电池达到多大的平衡。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你