请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28910 您好!
是否可以使用连接的变压器将 UCC28910 EVM 修改为输出13V。 最大输出电流为0.3A、输入范围为90V 至265V。
谢谢
维克多
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以使用连接的变压器将 UCC28910 EVM 修改为输出13V。 最大输出电流为0.3A、输入范围为90V 至265V。
谢谢
维克多
尊敬的 Eric:
感谢您的回复。 我的客户还尝试了计算工具、并将 EVM 上的变压器替换为他们的变压器。 但是、由于匝数比已更改为 NPS=160/30、NPA=160/39、VR 反射电压和 Vdd 电容也需要更改。 它们将 Vdd 电容器更改为44uF、但在加电时熔丝烧断。 您是否认为需要更改其他任何组件? 我将获取他们的变压器、并在下周的 TI 实验室中试用、因此我希望确保它能正常工作。
谢谢、此致、
维克多