This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:输入电容器计算

Guru**** 2510655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776685/lm5041-input-capacitor-calculation

器件型号:LM5041

尊敬的先生:

LM5041评估板中140W (大约)输入所使用的总输入电容为8.8uF (2.2uF x 4Nos)。  

您能否解释一下此配置的输入电容器计算。

谢谢  

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nesh 您好!
    这是一款标称48V 输入的140W DCDC 转换器、通常选择的输入电容为每 uF 15W 左右。
    因此、对于140uF 设计、您可以预期使用大约9uF 的电容。
    最终选择的值取决于所选电容器的质量、EMI 测试结果和所需的输入纹波量。
    如果您需要有关选择输入电容值的更多信息,请查看德州仪器 SLUA303应用报告的第4.5节,了解更多详细信息。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复