This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051C:是否有一个 FLT 有源"H"与 TPS2051C 相似

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776605/tps2051c-is-there-a-device-of-flt-active-h-like-tps2051c

器件型号:TPS2051C

尊敬的专家:

我的客户对 TPS2051C 感兴趣并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

是否有用于 TPS2051C FLT 引脚逻辑高电平的器件?

请告诉我。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您是否意味着在触发故障条件时将故障置为高电平?

    我们的所有器件都对故障引脚采用开漏结构、因此只使用逻辑低电平、不使用逻辑高电平。 为什么客户需要逻辑高电平、这很奇怪。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。

    我知道没有器件故障逻辑高电平。

    我认为客户希望 用于控制 其他器件。

    我建议使用 TPS2051C。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一