This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:有关具有不同化学 ID 的黄金循环的问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76920, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775235/bq78350-r1-a-question-regarding-golden-cycling-with-different-chem-id

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ76920BQ78350

我完成了黄金循环并为 我的其中一个 bq76920+bq78350-R1项目生成了黄金文件、当时我使用 bqStudio 1.3.54.1、并为 电池2155 Chem ID (INR18650F1L 3.35Ah)选择了 Chem ID 2064 (INR18650NH1 3.2Ah)。 这是因为我在 bqStudio 1.3.54.1中没有看到 Chem ID 2155。

现在、我的客户问我:
我认为 bqStudio 中的 Chem ID 数据库需要更新。  我们的数据库显示了随附的 INR18650F1L 单元…..see。  请告知、是否可以将 Chem ID 保持为2064 (INR18650NH1 3.2Ah)而不对电池组性能产生任何负面影响、或者是否所有主板都需要使用2155 Chem ID (INR18650F1L 3.35Ah)进行更新、因为 Chem ID 数据库中提供了该 ID?

请告诉我是否对电池组性能有任何负面影响? 或者另一种说法:我们是否可以使用 基于 Chem ID2064的已完成黄金文件而不会对数据包性能产生任何负面影响,或者使用2155 Chem ID 进行更好的程序,并恢复黄金循环并生成新的黄金文件?

请提供建议。

非常感谢!

很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joy、您好!

    BQ78350是一种 CEDV 监测计、因此 ChemID 不像对 Impedance Track 监测计那样重要。 对于 BQ78350、ChemID 仅用于在器件上电或复位时初步估算 SOC。 在某些应用中、它可能很少使用。 两个 ChemID (2155和2064)之间的差异不大。

    我不知道您的应用程序详细信息、但仅当您在复位后需要最准确的初始 SOC 估算时、更新 ChemID 才很重要。 使用其他 ChemID 将导致 SOC 读数略有不同、直到应用完成充电/放电周期。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这 回答了我的问题。

    非常感谢!

    很高兴