This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:死区时间可调节并降低电流尖峰的工艺流程

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771475/ucc28950-process-flow-for-adjustable-dead-time-and-reduce-current-spike

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

由于流经的电流影响、客户电路板在电流互感器上出现电流尖峰。

(由于客户机密、无法连接波形)

例如数据表上的典型应用(电路);

然后、QA 栅极关断阈值和 QB 电流在轻负载条件下导通的时序、电流互感器出现尖峰。  

※Ω 轻负载规格:140Vout / 1A、尖峰约为10A。

是否有建议的工艺流程来调整死区时间以降低电流尖峰?

此外、在电流互感器前面添加 RC 滤波器是否是个好主意?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satosi-San

    请让客户将原理图和 UCC28951 CS 引脚处的波形发送给我、我位于 colingillmor@ti.com

    UCC28951允许用户通过自适应延迟功能(Adel 引脚)调整 outa/outb 和 outc/outd 延迟作为 CS 信号的函数。 数据表对此进行了说明、优化延迟是一个迭代过程、必须在实际硬件上完成。 优化的目标是死区时间足够长、以便开关节点有足够的时间完成 ZVS 转换。 请注意、电桥的 AB 桥臂通常比 CD 桥臂花费更长的时间进行此转换。

    CS 尖峰的振幅是以下几个因素的函数:
    1/如果系统失去 ZVS、尖峰将更大、因为开关节点的 dv/dt 速率显著增加。 轻负载时 ZVS 的损耗更有可能。 答案是通过增大匀场电感器的值或变压器的漏电感或减小开关节点处的杂散电容来增加可用于驱动 ZVS 转换的能量。
    2 RC 滤波器通常为1k/300pF、但这取决于设计细节、因此这些值只应作为指南。 RC 滤波器应尽可能靠近 UCC28951的 CS 引脚放置、并通过极低阻抗连接将电容器连接到控制器的 GND 引脚、这一点非常重要。
    3电流感测变压器的位置-是与电源变压器串联,还是在为 H 桥供电的直流轨内?

    我希望这会有所帮助-请随时使用上面的电子邮件地址向我发送客户机密信息-我们当然不会共享此类信息。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satosi-San

    您对我有更新吗?

    此致
    Colin