This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:FlyBuck:是否需要隔离 Flybuck 输出 GND?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775277/lm5160a-flybuck-does-the-flybuck-output-gnd-need-to-be-isolated

器件型号:LM5160A

我的客户有以下问题:

我对“Flybuck”拓扑感兴趣。  我对此有几个问题。

  1. 似乎在初级侧和次级侧之间隔离了 GND/基准。  它们是需要保持隔离还是可以连接在一起?  我计划使用一个简单的 N 沟道 MOSFET 来打开和关闭电磁阀。  如果我可以将接地端连接在一起、我可能仍然可以这样做、但如果它们需要保持隔离、我想我需要某种类型的光耦合器/隔离器。
  2. 螺线管两端的电压可能为+/-10%、因此如果我们稍微调整输出电压、这是否允许现成的器件?
    1. 有一个想法,如果次级侧的 GND/基准连接到初级侧的 VOUT+,并且我使用了一个1:1耦合电感器,使两个输出都大约为12V,该怎么办?  那么、串联组合上的电压是否大约为24V?

3.初级侧的输出(Cout 上的电压)是否可用于其他电路?  您发送的工作表中没有说明初级侧的电压是多少、但如果电压低于 VIN、这可能是连接 MCU 3.3V LDO 输入的好地方(可能会降低 LDO 中的功耗)?  我的3.3V 电源轨将最大拉电流8mA (长时间睡眠)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您愿意、您可以将次级侧连接到系统接地。
    您还可以连接到初级输出电压并获得串联电压。
    当然、在投入生产之前、您需要对所有这些进行测试。

    以下链接提供了有关 Fly-Buck 的大量信息。
    www.ti.com/.../technical-documents.html