This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:在 IINDPM 中

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775048/bq25895-in-iindpm

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户使用的是 BQ25895、VBUS=5V、VBAT=3.884、充电电流为0、并且它处于不应该是的 IINDPM 状态。

寄存器如下所示:为什么它处于 IINDPM 状态、并且充电电流为0?

它似乎是 由 IDPM_LIM 位=0引起的、但是这些位应该由 ICO 进程设置、我不知道为什么 ICO 会将这些位设置为0。

REG[0x00]= 0x7f

REG[0x01]= 0x06

REG[0x02]= 0x7d

REG[0x03]= 0x1A

REG[0x04]= 0x97

REG[0x05]= 0x11

REG[0x06]= 0x76

REG[0x07]= 0x85

REG[0x08]= 0x53

REG[0x09]= 0x44

REG[0x0A]= 0x93

REG[0x0B]= 0x76

REG[0x0c]= 0x00

REG[0x0d]= 0x92

REG[0x0E]= 0x4f

REG[0x0F]= 0x50

REG[0x10]= 0x6b

REG[0x11]= 0x98

REG[0x12]= 0x00

REG[0x13]= 0x40

REG[0x14]= 0x79

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否也可以检查 ILIM 引脚(引脚10)设置? 该引脚可能会限制输入电流。
    您使用了什么电源? 您能否使用电源并将输出电流限制编程为3A、然后再执行相同的测试?
    您的 USB 适配器额定功率可能不够、或者您的电源线过长、无法导致更高的阻抗压降影响 ICO 检测。
    谢谢大家、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ILIM 引脚电阻器为180欧姆、如下所示。

    它们将 D+ D-短接、因此充电器将始终认为电源是 DCP。

    ICO 使 IDPM_LIM=0是一个很少看到的情况。 但以下情况经常出现:

    当他们使用笔记本电脑中可提供500mA 电流的 USB 端口时、ICO 将对 IDPM_LIM=1A 进行编程。

    当它们使用可提供2A 电流 的专用适配器时、ICO 将对 IDPM_LIM=3.2A 进行编程。

    问题是:

    ICO 是否可靠地设置输入电流限制?

    2. ICO 算法仅在检测到输入源类型为 DCP 或 MaxCharge 后才会准时运行、 在充电周期内不会反复运行、对吧?

    3. ICO 的工作原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Howard、

    每当充电器达到 VINDPM 阈值时、IINDPM 就会运行并进行优化。 这样做时、它将更改输入电流限制、使充电器退出 VINDPM 条件。 它看起来是将 IINDPM 优化设置为100mA。 以便输入不会落入 VINDPM 中。


    此致、
    Joel H