基于 bq51050B 芯片和标准/评估图、我一直在努力让我们的 PCB 正常工作。 仅限无线充电、插入了1250mA 锂聚合物电池。 Rect 波形显示了 Tx Ping、但没有通信预置。
与线程 e2e.ti.com/.../619980类似
我已经检查过是否存在短路、找不到任何东西、我注意到 R1 Rfod 和 Ros 的结处的电压基本上是0V、这应该是吗? 我已将 TS/CTRL 连接10K 至 GND、AD 至 GND、线圈为 Wurth 760308101303
整流
通信1.
Comm2.