This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:关于 Vref 进入输入端。

Guru**** 2515415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774620/tps61021a-about-vref-accorfing-to-input

器件型号:TPS61021A

我的客户对 TPS61021A 有一些问题。

其规格为输入0.9V~2.7V。

输出为4V@0.5A。

无负载  

当输入 为0.9V 时、Vref 为240mV 、输出电压为1.0V

当输入 为1.1V 时、Vref 为360mV 、输出电压为1.6V

当输入 为1.3V 时、Vref 为440mV 、输出电压为1.8V。

当输入 为1.5V 时、Vref 为560mV 、输出电压为3.2V。

当输入 为1.8V 时、Vref 为800mV~900mV 、输出电压为4.1V~4.2V

在1.8V 下、Vref 不稳定、输出电压不可更改。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    请从空载条件开始。 TPS61021不支持带负载启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在空载条件下声明 TPS61021A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的意思是说、在测试中、TPS61021A 已经在空载条件下启动了吗?  但即使在空载条件下、它也会发生故障?