This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:当 IN 低于 UVLO 阈值时流入 IN 的电流?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772582/bq25101-current-into-in-when-in-is-below-the-uvlo-threshold

器件型号:BQ25101

当 IN 引脚上的电压低于 UVLO 阈值时、流入 IN 引脚的电流是多少?  数据表中的文本显示"该器件被视为"数字"、所有引脚均为高阻抗。"  我在"规格"部分看不到与此状态对应的参数。  我能找到的最接近待机模式、最大电流为125uA、但这似乎不合理。  

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott
    我正在检查此信息、并将在周一的晚些时候向您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott
    某些电路块在 UVLO 期间处于激活状态。 电流将低于125uA 的待机最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    它只有几微安的可能性有吗?  好极了!

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott
    它将高于几微安。 我在实验室中检查了这一点、在 UVLO 条件下电流约为50uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不好的--但至少我们知道答案。  感谢您花时间进行测量!

    此致、

    Scott