主题中讨论的其他器件:AWR1642、 LP873220
LP873220RHDRQ1用于为 AWR1642供电、有些问题需要帮助:
如果我们需要 TI OTP 工厂程序、进度如何?
目前,我们通过 I2C 配置电压值,然后启用 EN;但 在多次测试期间,偶尔会出现一些非工作现象。
是否有配置过程指南、OTP 最初为空 以供参考?
如果 TI 可以提供 I2C 的驱动程序代码供参考?
下面是我的原理图:
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LP873220RHDRQ1用于为 AWR1642供电、有些问题需要帮助:
如果我们需要 TI OTP 工厂程序、进度如何?
目前,我们通过 I2C 配置电压值,然后启用 EN;但 在多次测试期间,偶尔会出现一些非工作现象。
是否有配置过程指南、OTP 最初为空 以供参考?
如果 TI 可以提供 I2C 的驱动程序代码供参考?
下面是我的原理图:
谢谢!
我们目前遵循以下步骤:
下拉 EN à
手动复位芯片(复位寄存器 SW_RESET 位设置1)à
à RESET_REG_INT 位为0 μ s
配置输出电压(仅配置 BUCK0、BUCK1、LDO0、LDO1输出、其他仍为 OTP 默认值)à
上拉 EN
仍然有一些偶尔出现的芯片无法正确输出相应的电压、而 EN 将被芯片本身下拉。
如果第4步(清除中断)不被操作、它是否会受到影响?
如果“清除中断”是必须清除的,应该清除哪些中断? 如何清理?
在文档 SNVU582A.pdf 中,提到“2.wait for the nINT line to be set low”。
如果 nINT 是硬件中必须提取的内容,那么 MCU 可以检测芯片是否就绪?
下表中的含义是什么:
如果 SNVU582A.pdf 仅适用于 LP8873300和 LP873200、您能否共享 LP873220D 相关文档?
LP873220和 LP873200之间的主要区别是什么? 如果使用 LP873200、会给我们带来什么好处?
除了上述问题外,我亦须紧急解决为何有意外晶片不能正确输出相应电压的问题。
谢谢!
Julia、
我无法看到您发布的表格。 它来自什么文档、图编号是什么?
LP873220和 LP873200的主要区别在于 LP873220具有预编程的定序和电压电平、而 LP873200设计为由用户配置、默认情况下不启用任何电源轨。 这两个器件均可使用 I2C 进行配置、但其中一个器件是专为其设计的、而另一个器件不是。 LP873220没有类似 LP873200的配置指南。
您在器件上电和发送 I2C 命令之间等待多长时间? LP873200上的 nINT 引脚旨在让 MCU 知道该器件已准备好进行 I2C 通信、但如果您在尝试通信之前等待足够的时间、则这不应成为问题。
您是否能够在开始发送 I2C 命令以确认 I2C 通信就绪之前从器件中读取内容?
此外、不工作的芯片是否存在特定电源轨或所有这些电源轨的问题? 电压是刚刚恢复为默认值还是完全不同的值?