This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:斜升模式下的输出电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770442/ccs-ucd3138-output-voltage-in-ramp-up-mode

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

请告诉我斜升模式的输出电压。

这是使用 UCD 3138的输出电压波形。

当输出关闭并再次上升时、有一个10ms 的恒定输出电压周期。

这是正常行为吗?

我正在使用主页上发布的 PSFB 软件。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正常的。 PSFB 使用峰值电流模式控制、这需要在 PWM 脉冲开始处有一个消隐窗口来阻止导通尖峰、这意味着最小的占空比不为零、这会导致启动时的电压凸点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否能回答您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经解决。

    谢谢你。