This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS544C20:如何通过软件修改输出电压

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774479/ccs-tps544c20-how-to-modify-the-output-voltage-by-software

器件型号:TPS544C20

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

   

    我们的客户正在我们的实验室中进行四角测试。 他们想要通过 PMBus 写入寄存器修改 TPS544C20输出电压。您能给我们一种修改输出电压的方法吗(例如 、如果 希望输出为0.95V 而不是1.0V)? 需要设置哪个寄存器?  如果您有一些示例代码或配置文档、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mick、

    您可以使用 STEP_VREF_MARGIN_HIGH (MFR_SPECIFIC_05)(D5h)或 STEP_VREF_MARGIN_LOW (MFR_SPECIFIC_06)(D6h)对输出电压进行增减裕量调节。 这些 PMBus 命令在数据表的第8.6.31和8.6.32节中进行了详细讨论。 第8.5和8.6节包含常规编程和适当的寄存器映射的详细信息。 您是否使用 USB 接口适配器或其他某种方法通过 PMBus 进行通信?