请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 大家好、
我的客户将 EN/UVLO 设置从3.3V (10K)上拉更改为
VBAT 和205K 和47.5K 分频器。
您是否发现 这些价值观存在任何问题/顾虑?
Math 位于下面的工作表中。
真正关心曲柄的值(如下)。
这是不是属于该范围、还是需要更高的值?
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户将 EN/UVLO 设置从3.3V (10K)上拉更改为
VBAT 和205K 和47.5K 分频器。
您是否发现 这些价值观存在任何问题/顾虑?
Math 位于下面的工作表中。
真正关心曲柄的值(如下)。
这是不是属于该范围、还是需要更高的值?
谢谢、
Brian