This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:使用1uF 0201电容器时、输出1.6MHz 15mV 纹波

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774207/lp5907-output-1-6mhz-15mv-ripple-when-use-a-1uf-0201-cap

器件型号:LP5907

大家好、

客户将0402电容器更改为相同的值0201电容器、并找到 1.6MHz 15mV 纹波。 他并联添加了一个0.22uF 电容器、该纹波消失了。  

数据表要求输出 电容器范围为0.7uF 至10uF、输出电容器 ESR 范围为5至500m Ω。

由于电容器的阻抗和 ESR 与频率有关、数据表指定了哪个频率?  

由于下面这两个电容器的规格相同、导致纹波的原因是什么?

0201 CAP 数据表

https://psearch.cn.murata.com/capacitor/product/GRM155R60J105KE19%23.html

0402电容器数据表

https://psearch.cn.murata.com/capacitor/product/GRM033R61A105ME15%23.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    请记住、LP5907数据表指定了输出电容范围、可实现0.7至10uF 的稳定性。 在应用条件下、1uF 电容器不一定具有1uF 的电容。 有关电容器与电容间关系的更多信息、请参阅我们的 LDO 基础知识电子书的第2章:

    www.ti.com/.../slyy151.pdf

    LDO 的 ESR 规格以电容器的谐振频率给出。 这是电容器阻抗曲线上的最低点。

    非常尊重、
    Ryan