This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议设计具有成本效益的60W 24V 直流电源模块

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774110/suggestion-for-to-design-60w-24v-dc-power-supply-module-with-cost-effective

主题中讨论的其他器件:UCC28600UCC28600EVM-65W

您好!

请推荐 具有 成本效益的60W 24V 直流电源模块设计、

交流输入80V-300V 交流50Hz、需要隔离。

此致、

Sathishkumar 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sathishkumar

    我们拥有的最适合您设计规格的器件是 QR 反激式 UCC28600。 我们的 EVM UCC28600EVM-65W www.ti.com/.../ucc28600evm-65w 接近您的设计目标、可以很好地估算性能。

    我建议使用我们的 Excel 设计计算 器来确定如何修改此设计以满足您的确切要求 www.ti.com/.../slvc104。

    此致、
    Eric