This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2490:TPS2490

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2490, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772614/tina-spice-tps2490-tps2490

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5069

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好  

我对 TPS2490/2491有一个问题

我发现 IC 在 EVM 板加载时无法通电。 不对?

负载设置仅为1A。

我们的应用需要加载时加电、我们想知道如何在这种情况下进行设置。  

VIN=55V

谢谢

BR

路西弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc年

    您能否告诉我您的最大输入电压、最大负载电流和输出电容。
    启动负载是多少? 和终端应用?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc年

    您能否在设计计算器中填写您的输入并发送给我们以供查看 www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc年

    您能否分享详细信息以继续

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉耽误你的时间、

    条件语句如下:

    最大输入电压= 60V

    最大负载= 30A

    输出电容= 100uF

    我只使用 TI 提供的原始 EVM 板。

    它没有更改任何组件。

    BR

    路西弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、启动负载= 1A
    应用:数据中心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc年

    感谢您提供详细信息。
    EVM 板配置了50W 的 PLIM。 我们需要增加 PLIM 值以使用启动负载启动系统。
    使 R3=R4、然后尝试..
    但是、建议使用器件的 PG 置位来启用下游负载、以便在启动期间 MOSFET 上的应力更小。

    如果您的负载为30A、我建议使用 LM5069、该器件可提供比 TPS2490更出色的短路性能。

    此致、
    Rakesh