This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:关于通过并联 LED 数字实现的灌电流漂移

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771804/tlc59116-about-drift-for-sink-current-by-parallel-led-numbers

器件型号:TLC59116

您好、E2E、

我们的客户正在对预量产板上的 TLC59116进行评估。
当为一个 LED 传导电流时、LED 电流与设定的值一致。
当为多个 LED 传导电流时、LED 电流从设定的值减至10%。
器件内部的热量是否会影响器件的灌电流特性?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个通道的电流是多少?VLED 是什么?

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    感谢您查看我的帖子。
    我随附了文件、请参阅。
    VIN=7V
    ISET=65.8mA
    LED 将随并联 LED 的变化而变化。 请告诉我 ILED 与设定值不同的原因。

    ACGUY

    e2e.ti.com/.../TLC59116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    LED VF Vs.电流是多少? 您是否会让客户帮助检查通道输出电压?

    谢谢、
    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我向客户询问。 请等待几天后。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    > LED VF Vs.电流是多少?
    ->我要求提供 LED 的类型,但客户拒绝发布。

    >是否让客户帮助检查通道输出电压?
    ->请查看新的附加文件。
     每个输出电压由并联 LED 数量进行变化。

    请告诉我您的意见。

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../Out-port-voltage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您能解释一下这些曲线的含义吗?  根据我的理解、通道输出应该是分立的、我也无法确定在测试特定通道时打开了哪些通道。 在这些条件下、直流/直流输出电压是多少?

    此致。

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn、您好!

    此图显示了当亮起的 LED 数量增加时每个 OUT 端子的电压波动。
    ILED 将波动。 OUT 端子的电压也会波动。 为什么?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我们可能会告诉您不同的情况、我怀疑是直流/直流输出、那么您能不能帮助检查 TP1点 具有不同通道数的电流和电压?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    阳极电压稳定。

    此致、

    ACGUY

    e2e.ti.com/.../Voltage-and-Current-for-LED.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    从数据中、我找不到原因、现在我们来看一下电子邮件、如果方便、请给我发送原理图。
    以下是我的电子邮件 shawn-ding@ti.com

    此致、
    肖恩。