This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:输出电压精度

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774020/tps549a20-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS549A20

E2E、

TPS549A20的输出电压精度是多少?  我看到 Vref 在整个温度范围内为+/-1%。  我应该意识到的任何其他因素都会降低该性能?

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Russell、

    基准精度是主要因素。 此外、还应考虑 DCAP3 (请参阅数据表第7.3.4节)中固有的误差、负载调节(请参阅图38和39、刻度无法很好地看到影响)以及 ECO 模式的影响(请参阅图5和6)(如果启用了该功能)。