This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:输出电容与稳定性间的关系

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772795/tps62827-output-capacitance-vs-stability

器件型号:TPS62827
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

团队、

对于 TPS62827、我们希望从5V 生成0.9V、输出电流介于2A 和4A 之间。

Webench 仿真建议在输出端使用470nH 和22uF;而我们希望 Cout=250uF 有效->如何选择 L 和 CFF 以及电阻反馈值? 是否有任何有关它的应用手册?

如果我们使用更多电容、了解如何测量 EVM 的稳定性以及这对电感器选择的影响也很有帮助。

感谢你的帮助。

TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    关于反馈分压器中电阻的选择和 CFF 的值、请查看数据表(第11页)第9.2.2.2节中的公式4和5。 对于输出滤波器 LC、该值在表5的第9.2.2.3节(第12页)中进行了报告、我们不建议在电感器中使用如此高的输出电容器。 无论如何、如果您要测试系统的稳定性检查、您可以按照以下文档操作: www.ti.com/.../snva364a.pdf、了解如何在采用 DCS 控制拓扑的此类器件上执行此测量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso:

    请告诉我降压转换器中的哪种控制模式适用于高输出电容器? :
    具有仿真纹波的 COT
    恒定导通时间(COT)
    电流模式
    D-CAP 中
    D-CAP+
    D-CAP2
    D-CAP3
    DCS-Control
    电压模式

    您能描述降压控制模式之间的差异吗? 或者 TI 是否有有关此问题的应用手册?

    此致、
    D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于这些器件具有固定的补偿网络、为了在不同条件下获得稳定性、您可以更改 LC 输出滤波器。 因此、原则上不需要根据输出电容的大小来选择控制拓扑。 应根据具体应用选择控制拓扑。 本应用手册未提供对所有这些拓扑进行比较的应用手册、但如果需要、您可以查看本文档中有关 DCS-control 的内容: www.ti.com/.../slyt531.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso:

    因此我可以选择 TPS62827并使用250uF 输出电容器,但我需要重新计算电感器以获得稳定性,是这样吗?

    是否有办法计算此值或在 TINA-TI 中使用 TPS62827和250uF 电容器仿真电路? 稳定性有何影响?

    或者我是否必须在演示板上使用更改的 Cout 和 L 进行测量?

    BR、
    D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    保持产品 LC 固定、您可以评估哪个 L 可以使用、因为输出电容会增加。 检查系统的行为是否有利于测试演示板的稳定性(即、我们的 EVM 与您的组件)。