主题中讨论的其他器件: TPS65910、 USB2ANY、 IPG-UI、 USB 转 GPIO
客户正在使用 TPS65910A3EVM-583 EVM 进行评估。
他们在 VDIG1、VDIG2和 VAUX33上观察到没有输出。 J10和 J8安装在 EVM 上。 生成所有 PMIC 输出所需的任何其他设置?
需要您的帮助来进行同样的调试。
已将客户保留在 BCC 中以进行直接响应并添加更多详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户正在使用 TPS65910A3EVM-583 EVM 进行评估。
他们在 VDIG1、VDIG2和 VAUX33上观察到没有输出。 J10和 J8安装在 EVM 上。 生成所有 PMIC 输出所需的任何其他设置?
需要您的帮助来进行同样的调试。
已将客户保留在 BCC 中以进行直接响应并添加更多详细信息。
我已验证跳线位置、它们符合预期。
BOOT1:0 = 00
上电后,我也按了按钮 S1,但是:-
1: VDIG1、VDIG2、VAUX33上无输出(无负载)
> J10已安装、2-3已连接。 R6安装正确。
2. VDD3上的输出不固定 (即它跟随输入电压) (无负载)
>根据数据表"注3:如果使用 VDD3升压、则 VAUX33必须设置为2.8V
或更高版本、并在 VDD3之前启用"。
此外、根据 EVK 用户指南"为了使 VDD3、第一个 VAUX33正常工作
必须在3.3V 时启用 VDD3、然后应使用相应的来启用 VDD3
寄存器设置。"
VAUX33未生成(请参阅第1点)、我认为这就是 VDD3未固定的原因。
请建议。
Pratik、
您使用的是什么 USB 适配器盒? 有两(2)种型号:
您似乎正在使用传统软件、该软件仅适用于旧版 USB-TO-GPIO 适配器。 如果您有 USB2ANY 适配器、传统软件将无法工作、这可能是导致错误的原因。
您好 Brian、
我之前使用 的是带 GUI 的 USB-TO-GPIO、用于 TPS65910电源管理 IC–传统
该 EVK 和 USB 转 GPIO 当前支持哪种软件?
2.我使用了"USB 适配器 EVM"软件(可从 www.ti.com/.../USB-TO-GPIO 获取) 并尝试从器件添加0x2D (45)中读取0x34。 但我得到的数据= XXh、ACK / NACK =错误。 Help (帮助)-> About (关于)-> Adapter Not Attached (适配器未连接)中的消息。
请帮助。
Pratik、
对于 VRTC、VRTC 电压可能最初是正确的、但由于 TPS65910A3的低功耗模式、它已经下降。 请参阅 《适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南》第5页的注1:
'在 OTP 负载之前、VRTC LDO 稳压器的默认模式是低功耗模式。 如果在 VRTC 引脚为1.8V 且 OTP 负载之前电流负载超过0.1mA、则 VRTC 电压可能不会达到1.8V、并且器 件保持无电源状态。"
TPS65910A31是一款与 TPS65910A3完全相同的型号、不同之处在于 VRTC 电源在上电期间处于高功率模式。
当为 EVM 供电时、您需要在示波器上监控 VRTC、并查看 VRTC 是否打开、然后折叠。 VRTC 应始终开启。 如果 VRTC 崩溃、我认为系统的其余部分无法通电、因此此描述对我来说毫无意义。 请参阅
对于 VDD3、您需要额外安装跳线 J21和 J22以使 VDD3正确上电。 此升压转换器的预期电压为5V。 但是、同一用户指南第5页的表2显示 VDD3应关闭、因为它不受序列发生器控制。
VDD3需要通过 I2C 启用、您可以使用 IPG-UI 和 USB2ANY 适配器通过 I2C 控制 PMIC。 这是控制此 EVM 的首选软件和硬件。