请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 大家好、
我的客户一直在其电路板上使用 BQ24171。 通过适配器为电池充电时、发现 STAT 引脚(9引脚)上的开/关重复。
您是否了解此故障的原因?
请告诉我我应该问什么?
此故障发生在预充电电流调节阶段或快速充电电流调节阶段。
系统规格
- ISET:500mA
- OVPSET:2.2V~7V
ACSET:1.5A
此致、
山本顺锡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.