This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:设计评审

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169248/lmg1020-design-review

器件型号:LMG1020

大家好、

美好的一天! 我需要您的专业知识来查看我们客户的原理图。  

他们正在尝试使用 LMG1020来驱动 DMN1250UFEL MOSFET。 OUTH 和 OUTL 通过一个连接到 MOSFET 栅极的电阻器短接在一起、但它们在输出引脚上没有得到任何东西。

它们具有一个5V 电源和两个5V 脉冲输入。 有什么不知道为什么我们没有获得任何输出的想法吗?

e2e.ti.com/.../Transmission_2D00_line.pdf

提前感谢您

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否详细说明未获得输出?

    您是否未看到来自传输线路的输出、或者 OUTL 和 OUTH 是否未输出?

    如果可能、您能否使用示波器测量输入与 OUTL 和 OUTH 的关系?

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Edthan、

    我在传输线上获得输出、但在 OUTL 和 OUTH 上没有任何结果。

    谢谢

    Rebecca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca、

    感谢您对该器件的关注。 我有几个问题可以诊断发生的情况。

    您能否确认芯片的 VDD (V+)引脚在运行期间介于4.75和5.4伏之间?

    IN_+在运行期间是否保持高电平?

    您能否向我发送您在 TP4、TP4和 TP7上看到的波形样本?

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的下午

    我现在正在获得一个输出脉冲、不确定它是电源连接不良还是脉冲不良。  

    从外观来看、输出来自 IN+输入、而 IN-没有执行任何操作。 我将再运行几个测试。

    谢谢

    Rebecca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca、

    您可能需要检查是否正确使用了器件真值表。 您可以在第7.4节中找到器件真值表。 输入-是反相输入。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Edthan Galloway