・请告诉我有关类电阻器(RCLS)值的保证精度。
・示例案例、当设置4类和 RCLS:32Ω 时、RCLS 是否可以使用33Ω±0.5%或33Ω±5%的条件?
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
・请告诉我有关类电阻器(RCLS)值的保证精度。
・示例案例、当设置4类和 RCLS:32Ω 时、RCLS 是否可以使用33Ω±0.5%或33Ω±5%的条件?
此致、
Satoshi
您好 Satoshi、
它主要取决于 PSE 测量的返回电流、该电流必须处于下表中的指定范围内。 当 VPD 和 VSS 之间的电压差在11至22V 之间时、PSE 将在分级电阻上施加1.25V 的电压。 电阻器消耗的电流以及控制器的内部电流消耗以及通过内部导通 FET 的任何泄漏电流将产生分级电流。 只要电流处于所需功率等级的范围内、这将为分级电阻器提供容差。
非常尊重、
Brandon Beader