This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:从 C4x 升级到 C5x 的优势

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169161/ucc28c54-advantage-upgrading-from-c4x-to-c5x

器件型号:UCC28C54

你(们)好  

我在升级 UCC28C54时遇到了一个问题。  

 20V VDD 使用外部 LDO 的目的是什么?

为什么30V VDD 可以避免使用外部 LDO?

BRS、

Kian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    问得好!  SiC MOSFET 通常需要高达或超过 20V 的电压。 由于 C4x 系列的 VDD 绝对最大值为20V、因此您需要输出<20V 的外部 LDO、以确保 C4x 的输入偏置电源不超过 VDD 绝对最大值 因此、数据表第一页的表格显示 C4x SiC MOSFET 应用"无"。  

    C5x 系列的 VDD 绝对最大值为30V。 因此、如果您使用 C5x 系列、则在 SiC MOSFET 应用中不需要外部 LDO、从而节省成本和 PCB 面积。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonatan 您好、

    感谢您的回复。 在典型应用中、我们使用辅助绕组 为 VDD 和齐纳二极管供电、以防止 VDD 电压超过20V。

    那么、您是说外部 LDO 用于为 SIC MOSFET 应用中的 VDD 供电吗? 但 Vgs=VDD、因此我们也无法驱动 SIC MOSFET。 我从未见过使用外部 LDO 的应用、您能给我展示一下这种应用的方框图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    在降压或升压转换器等非隔离式转换中、您将需要一个 LDO 为 C4x 器件供电。 在反激式拓扑中、您可以使用具有第二个初级绕组的变压器为 C4x 器件供电。 但是、这通常不具有成本效益或空间效益、因此有时会使用 LDO。 无论如何、C5x 都不需要这些解决方案中的任何一个。

    此致、

    王永平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的回复。 我无法完全理解这一点。 我认为我们还需要 LDO 或第二个初级绕组来为 C5x 器件供电。 因此 、我认为 UCC28C5x 的主要优势是在高功率反激式拓扑中为 SIC MOSFET 提供30V VDD。

    谢谢!

    BRS

    Kian