This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BQ25883能否在为 SYS 器件供电的同时为电池充电?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169139/bq25883-can-the-bq25883-charge-the-battery-while-powering-the-sys-device

器件型号:BQ25883

您好!

BQ25883充电器 IC (具有电源路径的2节2A 升压模式电池充电器、用于 USB 输入的 USB On-The-Go 升压(OTG))能否为电池充电并同时通过 SYS 引脚为器件供电? 我在数据表上没有找到任何内容表明这一点。

提前感谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    是的。 请参阅 DS page 20

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    我也看到了。 但让我感到很感应的是、BQ25883可以通过从电池、从 VBUS (USB)或同时从两者(USB+battery)中消耗电量来为 SYS 上的器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    不是您想要的、为电池充电并为 SYS 供电吗?  

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    是的、为电池充电并同时为 SYS 供电。 但是、您在上面发布的数据表中的这段文本听起来像是:

    - BQ25883可以通过电池和 USB 同时消耗电量或仅消耗其中任何一个电量来为 SYS 供电。

    但它听起来不像它所说的那样:

    - BQ25883可以为电池充电并同时为 SYS 供电。

    你怎么看?

    再次感谢!

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    数据表的下一段实际上介绍了 BQ25883如何调节 SYS 电压、为系统(SYS)供电 、以及在不同电池电压条件下对电池进行平均充电。 请通读整个第8.3.6节

    此致、

    林红