请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92664-Q1 各位专家:
您能否解释一下这三个引脚? SYNC、CLK_H、CLK_L
我对这些引脚的理解如下。
我应该向客户解释该器件、但我缺乏理解。
LVDS 时钟输出(CLK_H、 CLK_L)
OUTCTRL 寄存器设置(1)中的 LVDS_TX 位=>发送器
未设置(0)=>接收器
2. SYNC 引脚
两个条件
所有器件必须由 CLK_H 和 CLK_L 引脚上的相同差分时钟计时。 •
所有器件必须被编程为相同的 PWMTICK 值。
=>
通过在共享时钟的所有器件之间连接 SYNC 引脚、并使用一个器件在 OUTCTRL 寄存器中生成 SYNC 信号、TPS9266x 器件可实现完美同步。
SYNC 信号可由任何器件生成、并且是 PWM 频率的50%占空比、其中上升沿复位 PWM 计数器(TCNT = 0)。
3.未使用时。 =>悬空? GND?
谢谢你。