请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23731 请告诉我在 二极管整流和初级侧调节条件下 CP 引脚内部运行的情况。
①What CP 引脚是否在 二极管整流和初级侧调节上进行内部操作?
例如、内部 MOSFET 是否始终开启并直接接地?
还是其他操作?
②When 高于条件、补偿网络是否受 CP 引脚输出的影响?
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请告诉我在 二极管整流和初级侧调节条件下 CP 引脚内部运行的情况。
①What CP 引脚是否在 二极管整流和初级侧调节上进行内部操作?
例如、内部 MOSFET 是否始终开启并直接接地?
还是其他操作?
②When 高于条件、补偿网络是否受 CP 引脚输出的影响?
此致、
Satoshi
您好 Satoshi、
感谢您与我们联系! 这是一个很好的问题。 希望下面的评论能回答您的问题。
如果使用二极管整流、或者对于不使用 PSR 的应用、则需要将 PSRS 连接到 AGND。
1、通过二极管整流、CP 的 MOSFET 将始终关断、并使用其体二极管整流辅助绕组电压
2.体二极管的压降(~0.7V)会影响反馈环路
2023年1月更新:我现在将关闭此主题、因为我们在相对较长的时间内未收到您的回复。 如果您有任何疑问、请打开新主题。
此致、
Diang