This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:二极管整流和初级侧调节上的 CP 引脚运行

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169390/tps23731-cp-pin-operation-on-diode-rectification-and-primary-side-regulation

器件型号:TPS23731

请告诉我在 二极管整流和初级侧调节条件下 CP 引脚内部运行的情况。

①What CP 引脚是否在 二极管整流和初级侧调节上进行内部操作?

例如、内部 MOSFET 是否始终开启并直接接地?

还是其他操作?

②When 高于条件、补偿网络是否受 CP 引脚输出的影响?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您与我们联系! 这是一个很好的问题。 希望下面的评论能回答您的问题。

    如果使用二极管整流、或者对于不使用 PSR 的应用、则需要将 PSRS 连接到 AGND。

    1、通过二极管整流、CP 的 MOSFET 将始终关断、并使用其体二极管整流辅助绕组电压

    2.体二极管的压降(~0.7V)会影响反馈环路

    2023年1月更新:我现在将关闭此主题、因为我们在相对较长的时间内未收到您的回复。 如果您有任何疑问、请打开新主题。  

    此致、

    Diang