This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:占空比

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-002, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169725/ucc28780evm-002-duty-cycle

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您好!

你好。 客户  目前正在运行测试并评估板 UCC28780EVM-002。

他希望更改 PWML 上的占空比和控制器本身上的 PWMH、它们将是引脚2和3。

您是否对他将从何处着手解决这个问题有任何了解?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。  

    有源钳位反激式拓扑控制比简单的脉宽调制(PWM)复杂得多、控制 ACF 脉宽是一个间接过程。  
    对于 UCC28780控制器、占空比实际上是通过将峰值初级电流(峰值电流模式控制)控制到内部电流感应阈值电压(Vcst)来设置的。
    因此、尽管 PWML 信号具有名称、但它在开关周期开始时会设置为高电平、并在 CS 输入端的电压超过内部阈值之前保持高电平。   
    Vcst 本身由 FB 引脚上拉出的电流根据器件的控制律进行调制(请参阅 UCC28780数据表的第23页)。

    驱动有源钳位晶体管的 PWMH 信号也会根据退磁时间(由峰值初级电流、输出电压、 和匝数比)、并在一定程度上通过根据输入电压生成负磁化电流所需的任何额外时间(请参阅 UCC28780数据表的第21页)。  不能独立于 PWML 信号在 EVM 上操作该信号。

    可以构建开环 测试电路、其中 各种 UCC28780输入可能以复杂的方式进行操作、以强制 PWML 和 PWMH 具有所需的占空比、但此类测试电路的设计超出了本论坛的讨论范围。   

    此致、
    Ulrich