This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:如果4.10V &lt、则不启动;VIN <4.25V、则不启动

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769865/tps63700-does-not-start-if-4-10v-vin-4-25v

器件型号:TPS63700

您好!

如果 Vin>4.10V 和 Vin<4.25V、TPS63700将不会启动。 当输入电压<4.10或输入电压>4.25时,它工作正常。

该电路与 TPS63700数据表中的图2相同(但是、R3=680k)。

EN 置1后、它始终开始开关600us。 它在输出斜降至-5.5V、然后停止开关的同时、开关时间为500us。

当正常时、它会持续100us、而输出斜升至-5V。 然后、它继续开关并将输出调节至-5V。

当不正常时(4.10V <Vin<4.25V) it does not start switching again, and the output ramps up to 0V.  

有什么想法要做什么?

C-H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否在启动期间向我们展示示波器图?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS63700.pdfHi、

    封装图。

    此致

    C-H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    奇怪的是、我明天将在 EVM 上检查您的配置。 唯一的区别是否为 R3=680 kΩ? 您的 PCB 布局是否尽可能接近数据表中所示的布局?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    唯一的原理图更改是 R3 680k 和 D1 PMEG3015EH。
    我还检查了旧 CAD 软件的布局、该旧电路板最初是在其中设计的。
    我可以看到、可以进行多项布局改进。 还有一些不良的组件选择。 输入和输出去耦电容器的尺寸为0603。
    在检查电流电容器供应商后、我可以看到、当直流偏置电压为5V 时、预期的10uF 不会超过1uF。
    我怀疑这会导致高开关噪声、从而以八角方式触发内部保护(过流?) 并停止 TPS63700开关。
    你有其他想法吗?

    我增加了电容、并对问题进行了分析。 但我不知道我有多少"功能裕度"。
    我是否可以测量/检查触发内部保护的裕度?

    我需要以某种方式决定增加去耦电容是否足够、或者我是否还必须改进电路板布局。


    此致
    C-H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C-H、

    我 kΩ 检查了 EVM 上的启动行为、其中元件值与数据表中的图2相同、R3更改为681 μ F。 在任何输入电压下都没有启动问题。

    请遵循数据表中有关所需电容的建议、包括电压/温度/老化降额。 电容过小会使器件不稳定。

    并尝试尽可能靠近推荐的 PCB 布局。 我们还可以检查布局。 如果过于敏感、不能将其公开、您可以将其发送至 lbs_request@list.ti.com。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、C-H

    我们没有听到过这样的声音,所以我们假设这可以解决您的问题。 如果是、请单击"这解决了我的问题"按钮。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳