This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:当电池短路时、BQ24250充电过程会烧毁

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773052/bq24250-bq24250-charging-process-burns-off-when-the-cell-shortens

器件型号:BQ24250

我使用 BQ24250来设计产品。 在调试过程中、充电时意外导致电池短路、然后烧断 BQ24250、BQ24250是否没有输出短路保护?

有人能帮我解决这个问题吗?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Skate、您好!

    这是意料之外的。 SYS 引脚上有短路保护。 在 BAT 上、如果电压降至低于 VBATSHRT (1.9V-2.1V)、充电电流将降至50mA。 意外短路是否如此之快、BAT 上的电压短暂下降至比接地低0.7V 以上(即热拔出且有振铃)? 如果是、这可能会损坏 IC。

    此致、
    Jeff