This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何使用 BQstudio 驱动前置 DSG 和 DSG FET (当可能处于 PF 模式时)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167525/bq40z80-how-to-actuate-pre-dsg-and-dsg-fets-with-bqstudio-when-potentially-in-pf-mode

器件型号:BQ40Z80

我们公司使用 BQ40Z80创建了定制的 P.C.B、并达到了能够检测的阶段:电流、电压、内部温度、两个外部温度(我们已将 TS3和4设置为 GPIO)。 我们已将电路配置为控制预放电和放电 FET (由于充电器的充电控制、未包含充电 FET)。

在 BQ Studio 中查看电路板时、我们的器件能够打开其 LED (仅通过 display_press 命令、而不是我们的显示按钮)、并且能够检测何时触发当前输入。 我们构建了两个板、它们在寄存器显示屏上提供类似的错误标志(TCA=1、TDA=1、FD=0、OCA=1、OTA=1)、并且在发送 DISPLAY_PRESS 命令时、SoC 会在 LED1上显示一个闪烁的指示灯(TRM 建议这表示 PTC 错误、但找不到任何其他上下文)。

我们已尝试停用所有保护模式、并尝试使用通用寄存器命令按钮激活 DSG FET、但仅看到 DSG_TEST 上的变化、XDSG 为高电平)。  我希望修复方法是应用一些制造商访问命令、但我很难找到合适的代码或文档(通常使用 MAC 接口、因此任何文档都将不胜感激!)

感谢您的提前帮助、期待收到您的回复!

非常感谢

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    您能否共享.gg 文件以及您正在执行的测试的简短日志? 寄存器仪表板的屏幕截图也有助于我们进行审阅。

    如果触发了 PF、它将在主寄存器页面和日志文件中可见。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、感谢您的回答! 我们目前正在与这个项目同时进行一个项目,这个项目已被列为本周的优先项目,这意味着我必须把这个项目搁置几天。 很抱歉、我们延迟了您的回复、下周初、我一定要获取.gg 和屏幕截图。  

    非常感谢、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    没问题、您可以在有数据时发布。

    此致、

    Wyatt Keller