主题中讨论的其他器件: TPS54527
尊敬的团队:
我们的一位客户在其摄像头项目中使用 TLV62595。
最近、他们发现、当 MCU 的 NPU 函数开始时、电流将波动并影响12V 至5V 降压转换器5的输出电流。 按照数据表的说明选择了元件、但他们选择的输出电容器超过200uF、因为他们说较低的输出电容器无法驱动 NPU。
什么可能导致这些问题?
客户测试的波形如下所示:

TLV62595的输出电流波形

TPS54527的输出电流波形
非常感谢您的支持!
此致、
氙气灯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们的一位客户在其摄像头项目中使用 TLV62595。
最近、他们发现、当 MCU 的 NPU 函数开始时、电流将波动并影响12V 至5V 降压转换器5的输出电流。 按照数据表的说明选择了元件、但他们选择的输出电容器超过200uF、因为他们说较低的输出电容器无法驱动 NPU。
什么可能导致这些问题?
客户测试的波形如下所示:

TLV62595的输出电流波形

TPS54527的输出电流波形
非常感谢您的支持!
此致、
氙气灯
尊敬的 Chris:
非常感谢您的回复和支持!
我再次与客户讨论、还有几个问题:
1.客户表示如果按照数据表所述设置输出电容值、则无法正常驱动 NPU (基于 Arm 的处理器无法工作)。
我发现的第一个波形与转换器在 OC 保护模式下工作的波形类似、 我与 客户确认 NPU 不 连续工作 、这是 NPU 负载的特性。 客户尝试了不同的输出电流容量转换器、即使在 FCCM 模式下高达16A、问题仍然存在。
3、在国家储备股开始工作时发生了啸声。
我不确定输出电容为什么会影响 NPU 工作状态、我认为它会影响瞬态响应和带宽。
请您分享您对此案例的看法吗? 顺便说一下、我们是否可以选择多相降压转换器来驱动 NPU?
非常感谢您的帮助!
此致、
氙气灯