请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74722-Q1 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1、 LM5060-Q1
大家好、团队、
我们围绕 BQ34Z100-G1设计 BMS。 电池规格最大为54.6V 和6A。 我们希望为电源轨实现高侧开关、并且需要由微控制器的 GPIO 进行控制。 我们想知道我们是否可以将 LM74722-Q1用作高侧开关、在该开关中、通过启用 LM74722、电源将流经路径。
如果不合适、我们建议使用哪款 TI 产品在这方面对我们有所帮助
谢谢