This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:最大占空比与开关频率间的关系

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168151/tps61175-q1-maximum-duty-ratio-vs-switching-frequency

器件型号:TPS61175-Q1

大家好、

最大占空比是否会因开关频率而出现?

如果是、 是否有任何最大占空比与 fsw 的数据?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    最大占空比将在不同的开关频率下变化。

    通常较高 的开关频率、较低 的最大占空比。  抱歉、没有显示最大占空比与 Fsw 的显式公式。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    了解基本知识。 我有2个问题。

    这意味着、当 fsw 为低电平时、我们可以使用超过93%的 dmax。
      对吗?

    2、我们对每个 FSW 的 Dmax 有何期待?
    当 fsw 为低电平时、您是否有参考信息? (Rfreq 为高电平)
      如您所述、该值应高于93%典型值。
      如果我可以告诉您特定的 Fsw 值、您可以向我展示还是测量该值?

    此致、

    YUto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    让我们进一步检查邮件、这将更加方便。

    此致

    Lei